欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

水平面Z轴交叉滚子导轨型高精度手动滑台使用方法及案例

  • 2022.11.29 11:13:47
  • 米思米
  • 2055


 使用方法

■ 使用温度・环境
  推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
  精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)

■ 滑台的安装姿态及其特性

示意图

水平面Z轴交叉滚子导轨型高精度手动滑台使用方法及案例

水平面Z轴交叉滚子导轨型高精度手动滑台使用方法及案例

水平面Z轴交叉滚子导轨型高精度手动滑台使用方法及案例

水平面Z轴交叉滚子导轨型高精度手动滑台使用方法及案例

安装姿态

水平

倒置

侧置水平

侧置垂直

耐负载特性

×

可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
:同水平耐负载。
:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
× :不能使用

使用案例

水平面Z轴交叉滚子导轨型高精度手动滑台使用方法及案例

 机构名称:基板浮起确认用装置

 型号:ZLTG60

用途:

此装置是为了检测试作基板上的电子元件是否有浮起而专门制作的治具。把穿透型传感器固定在滑台上,通过微调整滑台的高度,使传感器到达理想的位置。由于调整过程中对传感器的稳定性要求较高,故选择了水平面移动的Z轴滑台。


 
配合此机构所使用的旋转滑台为:XKRC60(角度调整组件)
 事例中的滑台为ZLFD系列燕尾槽进给丝杠型滑台。详情请参考
ZLFD系列滑台

应用行业

电子/家电


汽车


医疗

水平面Z轴交叉滚子导轨型高精度手动滑台使用方法及案例


水平面Z轴交叉滚子导轨型高精度手动滑台使用方法及案例


水平面Z轴交叉滚子导轨型高精度手动滑台使用方法及案例

智能手机


半导体


锂电池

水平面Z轴交叉滚子导轨型高精度手动滑台使用方法及案例


水平面Z轴交叉滚子导轨型高精度手动滑台使用方法及案例


水平面Z轴交叉滚子导轨型高精度手动滑台使用方法及案例

相关产品

中精度 手动水平面Z 直线滚珠导轨型滑台


高精度 手动水平面Z 燕尾槽 齿条齿轮型滑台


高精度 手动水平面Z 交叉滚子导轨型滑台

水平面Z轴交叉滚子导轨型高精度手动滑台使用方法及案例


水平面Z轴交叉滚子导轨型高精度手动滑台使用方法及案例


水平面Z轴交叉滚子导轨型高精度手动滑台使用方法及案例

代表型号: ZLLB40


代表型号: ZLFG60


代表型号: ZLPG40

优点: 价格低、高刚性


优点: 行程较长、可快速进给


优点: 高精度、可承受力矩负载

 






选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities